主题中讨论的其他器件: BQ78PL116
工具与软件:
我们收到的最后一些 USB-TO-GPIO 适配器有问题。
有些工作正常、有些无法连接->"无法连接到设备、请检查电源和硬件连接。"
此外、无法进行固件更改或更新->"未找到适配器!"
USB-TO-GPIO 的版本是第一个结尾没有"2"的版本
USB-TO-GPIO
批次:362520KRY
TKY(1T) 6202135ZE9.
LBL:17A (L)至:1185
我们可以采取什么措施来使它们正常工作吗?
由于它们似乎已经停产并被版本 USB-TO-GPIO2取代、因此我们无法再购买它们。