This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:THVD4411

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434082/thvd4411-thvd4411

器件型号:THVD4411

工具与软件:

您好、我想使用此器件型号 THVD4411替代 RS -232或 RS 485、但我有一个问题:为了保护它免受恶劣环境的影响、哪一种是最佳解决方案? 例如浪涌、EFT 或更有可能的过压或过流? 哪一种是最佳的原理图解决方案? 另一方面:保护信号免受常见信号(GND)或屏蔽/接地/机箱连接的影响是否更好?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    保护 IT 免受恶劣环境影响的最佳解决方案是什么? 如浪涌、EFT 或更多潜在过压[/QUOT]

    使用外部器件帮助将电压钳制在器件引脚的绝对最大值以下。 我已在下面链接了一个文档、其中介绍了 RS485的一些外部器件。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduas1b/tiduas1b.pdf?ts = 1730833930929

    Unknown 说:
    过电流? [报价]

    对于电流、您可以使用串联电阻器来帮助限制它。 在我提到的文档中、它使用了10欧姆的防脉冲电阻器、这在发生短路的情况下也很有帮助。

    对于 RS485/422驱动器、您需要限制这些电阻的大小。 通常、我会说10欧姆就足够了、因为 RS485在技术上是专门用于处理 A 引脚和 B 引脚之间的短路。

    RS232旨在处理对 GND 的短路、但有些数据表可能要求/说明在其中一个输出上可能仅发生短路。 对于这些引脚、您可能需要将电阻器的大小调整为大于10欧姆、但我可能不会大于100欧姆、因为它将与 Rin 引脚的5k 端接电阻器一起形成电阻分压器。

    另一个选项是使用保险丝。 我可能会调整保险丝的大小、使其大于输出引脚适用的最大短路电流。

    Unknown 说:
    哪一种是最佳的原理图解决方案?
    [/quote]

    理想情况是选择具有内部保护的器件。 但某些器件可能不属于浪涌之类的额定参数、因为与 ESD/EFT 相比、浪涌事件的功率非常大。 我还是建议查看我之前提到的 TI 设计。

    另一件事:保护信号免受常见信号(GND)或屏蔽/接地/机箱连接影响是否更好?

    我不是完全确定,这是超出我的正常专业知识。 我通常看到 ESD 器件以公共 GND 为基准、如果存在机箱 GND、我有时会看到来自公共 GND 的电阻器连接到机箱 GND、用于降低环路电流。

    -鲍比

    [/quote][/quote]