请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044AEV-Q1 工具与软件:
在 VCC = 5V、VIO = 3.3V 的情况下进行测试时、我观察到 RXD 引脚一直被拉至5V。 在每条线路上都有10k 上拉电阻器连接到3V3。 这是否可能是 IC 的硬件故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 VCC = 5V、VIO = 3.3V 的情况下进行测试时、我观察到 RXD 引脚一直被拉至5V。 在每条线路上都有10k 上拉电阻器连接到3V3。 这是否可能是 IC 的硬件故障?
尊敬的 Richard:
RXD 以 VIO 为基准、如果 TXD 也为3.3V、则不应观察
如果与原理图相关、则可能与 IC 相关。 您可以进一步确认 TXD 是否也观察到5V。如果是这样、VIO 的电源实际上可能不稳定或 TXD 的输入为5V、并强制 RXD 为5V。 有关其他反馈信息、请帮助分享显示 VCC、VIO、TXD、RXD、CANH 和 CANL 的原理图和波形、 谢谢。
此致。
Michael。