This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AEV-Q1:RXD 引脚被拉至 VCC、而不是 VIO

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435509/tcan1044aev-q1-rxd-pin-pulled-to-vcc-not-vio

器件型号:TCAN1044AEV-Q1

工具与软件:

在 VCC = 5V、VIO = 3.3V 的情况下进行测试时、我观察到 RXD 引脚一直被拉至5V。 在每条线路上都有10k 上拉电阻器连接到3V3。 这是否可能是 IC 的硬件故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    RXD 以 VIO 为基准、如果 TXD 也为3.3V、则不应观察

    如果与原理图相关、则可能与 IC 相关。 您可以进一步确认 TXD 是否也观察到5V。如果是这样、VIO 的电源实际上可能不稳定或 TXD 的输入为5V、并强制 RXD 为5V。 有关其他反馈信息、请帮助分享显示 VCC、VIO、TXD、RXD、CANH 和 CANL 的原理图和波形、 谢谢。

    此致。

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会拍摄一些示波器照片、但从我的观察来看、TXD 未受影响、仅限 RXD。