工具与软件:
您好:
我将使用 ti935和 ti960开发一个项目。 在 des ti960侧、与旧的 ti935摄像机在同步模式下都可以正常运行。 我设计了一个与旧相机相同的新项目,但它无法锁定 ti960。
1.在 ti935上、mode 引脚连接到 gnd。
2.手动设置 ti935 reg 0x03->0x50、然后读取0x52 => 0x05。 我假设这意味着正向链接已锁定、但 BC 未锁定。
读取 ti960 reg 0x4d => 0x00、(无锁定)。 读取寄存器0x58 => 0x5E (50m BC_Freq)、寄存器0x6E=>0x8A (GPIO0上的帧同步)、寄存器0x6D=>0x78 (CSI-mode)
4.Ti935侧的 gpio0可以跟随 DES 侧的帧同步 GPIO。
5.我认为即使没有 CSI 数据进入 SER、SER 和 DES 也应该锁定、 对吗?
有什么建议吗?