This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:无法在同步模式下通过 ti960进行锁定

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426364/ds90ub935-q1-can-not-lock-with-ti960-in-sync-mode

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

您好:

我将使用 ti935和 ti960开发一个项目。 在 des ti960侧、与旧的 ti935摄像机在同步模式下都可以正常运行。 我设计了一个与旧相机相同的新项目,但它无法锁定 ti960。

1.在 ti935上、mode 引脚连接到 gnd。

2.手动设置 ti935 reg 0x03->0x50、然后读取0x52 => 0x05。 我假设这意味着正向链接已锁定、但 BC 未锁定。

读取 ti960 reg 0x4d => 0x00、(无锁定)。 读取寄存器0x58 => 0x5E (50m BC_Freq)、寄存器0x6E=>0x8A (GPIO0上的帧同步)、寄存器0x6D=>0x78 (CSI-mode)

4.Ti935侧的 gpio0可以跟随 DES 侧的帧同步 GPIO。

5.我认为即使没有 CSI 数据进入 SER、SER 和 DES 也应该锁定、 对吗?

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    Unknown 说:
    2. i 手动设置 ti935 reg 0x03->0x50、然后读取0x52 => 0x05。 我认为这意味着正向链接已锁定、但 BC 未锁定。

    您无需设置0x03、因为您的 strap 配置正确。  

    此外、通过设置0x03 = 0x50、您将写入保留位[6]。 您不应该这样做。

    Unknown 说:
    5. 我认为即使没有 CSI 数据进入 SER、SER 和 DES 也应锁定、 正确吗?[/QUOT]

    正确。

    如果您为两个器件提供了原理图、我可以查看是否有任何问题。

    此外、您可以从 SER 和 DES 正确 RX 端口寄存器发送寄存器转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的帮助!

    我终于解决了这个问题。

    这是因为 PCB 布局。 与非同步模式相比、同步模式确实需要更好的信号质量。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iiu

    感谢您的反馈。 很高兴听到并找到问题。