请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB935-Q1 工具与软件:
1.在3Gbps 的情况下、FPD-LINK III 正向通道上的最大可用带宽是多少?
2.链路是否使用带宽取决于视频的数据类型和分辨率? 或使用全带宽、而不受这些设置的影响。
3.除了有效载荷(视频)数据之外,其他数据是通过 FPD 链路的正向通道发送的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1.在3Gbps 的情况下、FPD-LINK III 正向通道上的最大可用带宽是多少?
2.链路是否使用带宽取决于视频的数据类型和分辨率? 或使用全带宽、而不受这些设置的影响。
3.除了有效载荷(视频)数据之外,其他数据是通过 FPD 链路的正向通道发送的?
尊敬的 Rajj:
Unknown 说:1. 3Gbps 的 FPD-LINK III 正向通道上的最大可用带宽是多少?
您计划使用的分辨率、FPS 和数据类型是什么? 然后、我可以提供有关使用哪个器件的指导。
Unknown 说:2. 链路是否使用带宽取决于视频的数据类型和分辨率? 或使用全带宽、而不受这些设置的影响。 [报价]始终采用全带宽。
[/quote]Unknown 说:3. 除了有效载荷(视频)数据之外、其他哪些数据是通过 FPD 链路的正向通道发送的? [报价]我们可以使用 FC 发送 GPIO 数据。 如果您进一步说明、我可以提供指导。