This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:正向通道带宽和信息

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434048/ds90ub935-q1-forward-channel-bandwidth-and-information

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

1.在3Gbps 的情况下、FPD-LINK III 正向通道上的最大可用带宽是多少?

2.链路是否使用带宽取决于视频的数据类型和分辨率? 或使用全带宽、而不受这些设置的影响。  

3.除了有效载荷(视频)数据之外,其他数据是通过 FPD 链路的正向通道发送的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajj:

    Unknown 说:
    1. 3Gbps 的 FPD-LINK III 正向通道上的最大可用带宽是多少?

    您计划使用的分辨率、FPS 和数据类型是什么? 然后、我可以提供有关使用哪个器件的指导。  

    Unknown 说:
    2. 链路是否使用带宽取决于视频的数据类型和分辨率? 或使用全带宽、而不受这些设置的影响。  [报价]

    始终采用全带宽。  

    Unknown 说:
    3. 除了有效载荷(视频)数据之外、其他哪些数据是通过 FPD 链路的正向通道发送的?  [报价]

    我们可以使用 FC 发送 GPIO 数据。 如果您进一步说明、我可以提供指导。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分辨率:1920x1536、30FPS、 YUV422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要了解不同信息共享(例如 I2C 接口、GPIO 数据共享、链路握手等)的 FC 利用率、以便已知有效利用视频数据。 这有助于确保通道不会过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的器件、视频带宽在 GPIO 和 I2C 期间是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    935足够裕度、让您能够轻松运行4个通道。