This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:R 在 MODE=1时输出低电平

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432170/thvd8000-r-output-low-when-mode-1

器件型号:THVD8000

工具与软件:

嗨、团队:

客户发现、当 MODE=1时、R 将输出一个低电压脉冲。 R 通过51欧姆电阻器连接到 MCU。  

黄色波形为 MODE、绿色波形为 R 引脚。 当模式变为1时、R 为什么会输出低电平? 您可以帮助解决该问题吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    数据表中的表8-4介绍了 MODE 为高电平时 R 引脚的完整功能。  

    具体而言、我们保证 R 在 MODE =高电平时为高阻抗("Z")。 这是因为当 MODE =高电平时、器件处于发送模式(接收器被禁用)。 R 引脚可能以不寻常的方式产生脉冲的原因是、它应通过上拉电阻器连接到 VCC (可以使用~5k 的电阻器)。  

      

    如果这有帮助、或者您有更多问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、ö m

    是否必须在 R 引脚上连接上拉电阻器?  

    为什么 R 的高阻抗状态将具有这种脉冲? 您可以帮助说明此处的根本原因吗? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    您能否分享一下您的系统原理图?

    不必包含 R 引脚上拉电阻。 只需在 R 输出为高阻抗而不是悬空时给出一个已知的固定值。  

    根据您在第一个帖子中提供的图像、我看到绿色的 R 脉冲、但这是在 MODE =低电平(黄色)时出现的。 当 MODE =高电平时、我只看到一个低 R 值、这是正常现象、因为 R 输出为高阻抗。 您能解释一下您看到的这个脉搏的相关信息吗?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您的意思是、当 Mode=High 时、将 R 拉至低电平是正常的吗?   我认为当模式 切换为高电平时、R 应该没有任何变化。  

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    当收发器为 MODE =高电平时、R 引脚将具有高电阻并且实际上与线路"断开"。 这就是我在第一个回复中分享的表中显示的内容。 由于 MODE =高电平时具有高阻抗、因此 R LINE 将降至0V (如果没有其他器件驱动该线路)。 从技术上讲、R 线不会被拉低、只是保持在空闲状态。 根据您使用的协议、通过一个电阻器使 R 拉至高电平可能会大有裨益。 这样、当 R 为高阻抗时、R 线将保持在 VCC 而不是0V 空闲。  

    此致、

    Ethan