工具与软件:
嗨、团队:
客户发现、当 MODE=1时、R 将输出一个低电压脉冲。 R 通过51欧姆电阻器连接到 MCU。
黄色波形为 MODE、绿色波形为 R 引脚。 当模式变为1时、R 为什么会输出低电平? 您可以帮助解决该问题吗? 谢谢!

Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
客户发现、当 MODE=1时、R 将输出一个低电压脉冲。 R 通过51欧姆电阻器连接到 MCU。
黄色波形为 MODE、绿色波形为 R 引脚。 当模式变为1时、R 为什么会输出低电平? 您可以帮助解决该问题吗? 谢谢!

Rayna
尊敬的 Rayna:
数据表中的表8-4介绍了 MODE 为高电平时 R 引脚的完整功能。

具体而言、我们保证 R 在 MODE =高电平时为高阻抗("Z")。 这是因为当 MODE =高电平时、器件处于发送模式(接收器被禁用)。 R 引脚可能以不寻常的方式产生脉冲的原因是、它应通过上拉电阻器连接到 VCC (可以使用~5k 的电阻器)。
如果这有帮助、或者您有更多问题、请告诉我、
Ethan
Rayna
您能否分享一下您的系统原理图?
不必包含 R 引脚上拉电阻。 只需在 R 输出为高阻抗而不是悬空时给出一个已知的固定值。
根据您在第一个帖子中提供的图像、我看到绿色的 R 脉冲、但这是在 MODE =低电平(黄色)时出现的。 当 MODE =高电平时、我只看到一个低 R 值、这是正常现象、因为 R 输出为高阻抗。 您能解释一下您看到的这个脉搏的相关信息吗?
此致、
Ethan
尊敬的 Rayna:
当收发器为 MODE =高电平时、R 引脚将具有高电阻并且实际上与线路"断开"。 这就是我在第一个回复中分享的表中显示的内容。 由于 MODE =高电平时具有高阻抗、因此 R LINE 将降至0V (如果没有其他器件驱动该线路)。 从技术上讲、R 线不会被拉低、只是保持在空闲状态。 根据您使用的协议、通过一个电阻器使 R 拉至高电平可能会大有裨益。 这样、当 R 为高阻抗时、R 线将保持在 VCC 而不是0V 空闲。
此致、
Ethan