Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9511A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A
工具与软件:
您好、支持团队:
正如我们之前讨论的、Vref2的电压稳定性与 PCA9306的行为有很多关系。
如果系统噪声导致 Vref2降至建议值(2.1V)以下、芯片工作异常。
然而、在 Vref2处添加一个去耦电容器来避免噪声、将是解决这个问题的理想解决方案。
我的客户已经在着手进行添加去耦电容器的下一代项目、但他们仍需要解决那些已发布的终端设备的问题。
他们最终使用了较短的电缆来降低噪声、请参阅下面的实验图表:

我们想要问的是、在什么计时芯片仍能正常工作之间是否存在时序要求?
这里我有两个假设:
1.超过一个时期,例如:5US. 由于我们获得的数据都小于1us、因此我们可以说服客户这是短期解决方案。
2.根据您的经验,以上数据可以支持,但我们手头没有数字数据。
您可以帮助提供一些建议吗?
谢谢。
Dave