This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043H-Q1:TCAN1043HDMTRQ1 DMT0014A 和 DMT0014B 之间的正确图

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435142/tcan1043h-q1-tcan1043hdmtrq1-correct-drawing-between-dmt0014a-and-dmt0014b

器件型号:TCAN1043H-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

TCAN1043H-Q1的数据表中有两张图、它们具有不同的封装轮廓。 例如、DMT0014A 最大高度为0.9mm、DMT0014B 最大高度为1.0。

我的客户希望我们澄清它们之间的机械尺寸信息是正确的。

您能提供建议吗? 谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    对于新制造的芯片、DMT0014B 应该是正确的。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢你的帮助。