请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043H-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
TCAN1043H-Q1的数据表中有两张图、它们具有不同的封装轮廓。 例如、DMT0014A 最大高度为0.9mm、DMT0014B 最大高度为1.0。
我的客户希望我们澄清它们之间的机械尺寸信息是正确的。
您能提供建议吗? 谢谢 你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
TCAN1043H-Q1的数据表中有两张图、它们具有不同的封装轮廓。 例如、DMT0014A 最大高度为0.9mm、DMT0014B 最大高度为1.0。
我的客户希望我们澄清它们之间的机械尺寸信息是正确的。
您能提供建议吗? 谢谢 你。