工具与软件:
我 ‘s 写 DS90UB953-Q1寄存器 MODE_SEL (地址0x03)来 覆盖捆绑值、但是当我读回这个寄存器值 时、它总是为0x48、我想把它设置为 CSI-2非同步内部 AON 时钟、请告知、谢谢!
Jason Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我 ‘s 写 DS90UB953-Q1寄存器 MODE_SEL (地址0x03)来 覆盖捆绑值、但是当我读回这个寄存器值 时、它总是为0x48、我想把它设置为 CSI-2非同步内部 AON 时钟、请告知、谢谢!
Jason Chen
你好、Zoe、
感谢您发送编修。
我试图写入0x03=0x53 ,但我读回它,它仍然是0x48,我也试图更改 RHIGH ( kΩ)= 71.5 kΩ 和 RLOW ( kΩ)= 56.2 kΩ,但我读取寄存器 MODE_SEL (地址0x03 ),它仍然是0x48。
在我们的应用中,我们没有 BCC 通道,所以我们不会在我们的设计中使用 I2C 直通。
我仍然有这个问题。
此致!
Jason Chen
e2e.ti.com/.../3348.DS90UB953.pdf
尊敬的 Zoe:
随附953的原理图。
此致!
Jason Chen
尊敬的 Jason:
感谢您在此分享原理图。
关于原理图反馈:
总线上是否只有一个具有自举值的953器件? 我很好奇 MPU 是否从不同的953读取数据。 如果使用 AON 模式、也可以取消安装 R51。
此致!
佐伊