This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:如何配置 DS90UB953-Q1‘s 寄存器 MODE_SEL (地址0x03)来覆盖捆绑值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434743/ds90ub953-q1-how-confige-ds90ub953-q1-s-register-mode_sel-address-0x03-to-overrides-strapped-value

器件型号:DS90UB953-Q1

工具与软件:

我  ‘s 写 DS90UB953-Q1寄存器 MODE_SEL (地址0x03)来 覆盖捆绑值、但是当我读回这个寄存器值 时、它总是为0x48、我想把它设置为 CSI-2非同步内部 AON 时钟、请告知、谢谢!

Jason Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    请确保也设置了 MODE_OV (0x03[4])。 对于 AON 时钟模式、0x03=0x53。  

    另外、如果事务是通过到解串器的本地连接完成的、请确保在该 RX 端口的寄存器0x58中启用了 I2C 直通全部或 I2C 直通。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zoe、

    感谢您发送编修。

    我试图写入0x03=0x53 ,但我读回它,它仍然是0x48,我也试图更改 RHIGH ( kΩ)= 71.5 kΩ  和 RLOW ( kΩ)= 56.2 kΩ,但我读取寄存器 MODE_SEL (地址0x03 ),它仍然是0x48。

    在我们的应用中,我们没有 BCC 通道,所以我们不会在我们的设计中使用 I2C 直通。

    我仍然有这个问题。

    此致!

    Jason Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    您能否在这里分享 I2C 事务的使用方式? 这是否在935的本地 I2C 总线上?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zoe、

    我们有本地 MPU ,我们使用它的 I2C 总线访问935,请提供您的电子邮件地址,我可以发送原理图给您审查。

    此致!

    Jason Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    已在 E2E 上发送朋友请求-如果需要、让我们在此处以直接消息形式发送原理图。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3348.DS90UB953.pdf

    尊敬的 Zoe:

    随附953的原理图。

    此致!

    Jason Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您在此分享原理图。  

    关于原理图反馈:  

    • 我们建议将未使用的 CSI 输入保留为 NC。 目前、CSI D2和 CSI D3通道使用50欧姆的电阻器进行端接。  
    • 原理图中的模式配置(strap)设置为同步模式。  

    总线上是否只有一个具有自举值的953器件? 我很好奇 MPU 是否从不同的953读取数据。 如果使用 AON 模式、也可以取消安装 R51。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    非常感谢您的大力支持!

    我尝试写入0x03=0x53 ,读回0x5B ,这应该是 我们需要的" CSI-2非同步内部 AON 时钟"模式。

    此致!

    Jason Chen