This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142未通过 USB 合规性测试 TD 7.31热复位故障测试

Guru**** 2687825 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428414/tusb1142-tusb1142-fail-usb-compliance-test-td-7-31-hot-reset-failure-test

器件型号:TUSB1142
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS3220

工具与软件:

尊敬的 TI Guru:

我们使用 TUSB1142 转接驱动器在我们的电路板上执行 USB 合规性测试。 (我们在 TUSB1142上使用了引脚搭接模式。)

当我们执行 USB 合规性 测试时、我们未能通过 TD 7.31热复位故障测试、并出现一条故障消息、提示"没有固定重定时器的 Put 操作无法传输至少16个轮询 LFPS 突发脉冲。"

我们执行部分 DoE、移除  TUSB1142并通过 TUSB1142并通过跳线连接、之后便可通过测试。

完成此操作 失败 对于 TUSB1142、我们注意到电气空闲持续时间为6.528ms、Rx。 检测=>轮询 LFPS 只有14/12个软件包。

完成此操作  开来  我们移除 TUSB1142并用跳线(旁路)替换它时、电气空闲持续时间为142.024us 和 Rx。 检测=>轮询具有34/32包的 LFPS。

这里出了什么问题?

谢谢!
此致、
Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    此故障是由于我们转接驱动器的 RX 检测过程在轮询阶段消耗了主机发送的一些 LFPS 突发。 我们之前已经看到过此情况、它应该不会影响 USB 端口的功能。

    集线器和 USB 连接器之间的转接驱动器可能不会传播某些初始16连续轮询。 Rx 突发、而转接驱动器仍在执行 LFPs.Detect。 这可能导致少于16个连续轮询。 USB 操作程序能够看到 LFPS 突发。 因此、TD.7.31热复位失败测试(仅限下行端口)失败。 即使消耗了一些 LFPS 突发、仍有足够的直通才能成功退出轮询阶段。 有关更多详细信息、请参阅此弃权声明请求模板: e2e.ti.com/.../Waiver_5F00_Request_5F00_TUSB1142_5F00_TD7_5F00_31.docx

    USB 端口的功能正常吗? 如果是、您可以使用上面包含的模板向 USB-IF 提交弃权声明。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane。

    我有一个后续问题。

    1)

    我们还有另一个项目使用 HD3SS3220、我们将在一周内进行合规性测试。

    我们想知道、 HD3SS3220 会是同样的情况、还是 HD3SS3220  不会出现此问题?

    RX 检测时间更短?

    2)

    虽然我们没有看到任何功能问题、但这里的团队有点不愿意应用弃权声明。 TI 能否建议   为可实现我们目标的 TUSB1142更换转接驱动器/多路复用器?

     

    谢谢!
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    1. HD3SS3220是一款无源多路复用器、不具备转接驱动或 RX 检测功能。 因此、HD3SS3220不会出现同样的问题(除非信号路径中有单独的转接驱动器)。

    2. LFPS 消耗是我们的 RX 检测过程的副作用。 由于我们的所有 USB 转接驱动器在建立连接时都使用 RX 检测、因此我不相信我们的器件会在这里有更好的性能。

    您是否能够增加来自 USB 主机的 LFPS 突发数量以应对 TUSB1142 RX 检测过程? 增加 LFPS 突发将有足够的时间通过此测试、这是可能的。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我们正在考虑获得 TD7-31的豁免、但我们希望了解豁免获得批准的可能性有多大。

    TI 是否成功获得了针对 TUSB1142和所有其他转接驱动器产品的类似弃权声明?

    此外、最好能够与同样没有问题的 TI 合作伙伴/客户分享、从而获得弃权声明。

    谢谢!

    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    TI 是否成功获得了针对 td 和所有其他转接驱动器产品的类似豁免?

    是的、我们已经让客户提交了此测试的弃权声明并获得批准。 由于保密问题、我无法分享哪些客户已获得此豁免。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane