This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:笔记本电脑、台式机、一体机、平板电脑和游戏机

Guru**** 2771695 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RGZEVM, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429627/sn65dp159-notebook-desktop-all-in-ones-tablet-gaming

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:DP159RGZEVMSN75DP159

工具与软件:

 DP159RGZEVM 仅在 DDC SCL_SRC 和 SDA_SRC 配置下运行。

我按照上述所有要求尝试了通过 AUX 至 DDC 桥使用 I2C、但它无法正常工作。

1.无 Pop R31、R32。

2.移除了 R127。

3.弹出 c2, c3.

I2C_EN 为低电平。

5.通过 USB J13供电。

请告知:

谢谢!

Maria Fey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    您是否正在使用 DP159的 DP++功能、或者要从 HDMI 转换为 HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们想要 SN65DP159RGZT 的 DP++双重功能,通过 I2C-over-AUX 实现从 DP 作为源端到 HDMI 接收端。 我们需要更换 Kinetic Technologies 生产的停产电路(器件型号为 MCDP2900A4T)。

    我开始测试 TI 的评估板 DP159RGZEVM、只有我的 PC 在 I2C (SCL_SRC/SDA_SRC、R31/R32)下才能正常运行。 AUX 链路已禁用(C2、C3无弹出)。

    后来、我使用图形发生器测试了 C2、C3 Pop 和 R31、R32 NO Pop 以及 R132、R133的 Aux 链路、它不工作、无视频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 TI 购买的评估板附带的芯片不是  SN65DP159RGZT、即 SN75DP159。 (IC 上的标签)。

    请提供建议。

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    SN75DP159的额定温度范围较低。 功能是相同的。  

    我需要更多关于它在 PC 上工作的背景信息。 仅 I2C 正常工作吗?或者您是否能够通过器件传递视频?  

    您如何使用图形发生器测试 AUX? 您是否正在发送曼彻斯特编码的命令? 如果没有正确的命令、链路训练将失败。 发送视频之前需要进行链路训练。  

    能否发送测试方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX 不能用于图形发生器。

    好的、我们将在视频发送之前尝试进行链路训练。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    在进一步检查 MCDP2900A4T 后、您希望主动将 DisplayPort 转换为 HDMI。 DP159不支持该功能、我们的产品系列中没有任何器件。  

    DP159将 DP++转换为 HDMI。

    DP++是交流耦合 HDMI、如果连接了 HDMI 接收器、DP++的边带总线是 DDC。 这就是为什么您会看到通过 AUX 时出现问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我不是很清楚。  对于该项目、我们只需要 DP++转 HDMI、当填充了 I2C DDC 线路(SDA_SRC/SDA_SRC)时、它可以在我的 PC (视频输出)上正常工作。 如果我断开它们并重新连接 AUX_SRCN/AUX_SRCP 线路、则无论是 PC 还是图形发生器、都没有视频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    由于您的帮助、EVA 板终于在我们的帮助下工作。 现在、我开始在我们的原理图中使用相同的电路。 我有几个问题:

    可将跳线配置上拉/下拉64.9K 电阻器替换为50K 或100K? 我们有大量100K。

    2.可以替换 P 沟道 MOSFET 开关的5V (升压)稳压器? 我们将仅将其用于 SCL/SDA 灌电流和 Board_5V 到 HDMI TX 连接器的上拉。      

    3.我们不使用 CEC。 我们是否可以将 SN65DP IC 的 CEC_EN 引脚18保持开路?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    1) 1)此处使用50k 应该可以

    2) 2)您能提供一个原理图片段吗? ID 要在此处回答"是"之前再次确认。  

    3) CEC 可以悬空。 最好将 CEC 从 HDMI 连接器连接到 GPU (如果可能)。 因此可以绕过它。 不过、确保电压兼容也很重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.J190是一款带有引脚的客户 Amphenol 连接器。  

    2. U700 3.3V PWR 电源将 Fsw 与 R854、R853以及 TI EVA 原理图均连接至 R854和 R853。 没错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    感谢原理图! 但是、我正努力放大以便进行查看。 您是否能够发送 PDF 文件?

    U700 3.3V PWR 电源除 TI EVA 原理图外、还将 Fsw 连接到 R854、R853不会弹出。 正确吗?

    如果 TSI 遵循我们在 EVM 中设计的内容、那么这将起作用。 我们无法通过 pdf 原理图提供更好的指导、抱歉:(

    我要寻找的原理图片段是采用 P 沟道 MOSFET 开关的实现方案。 该实现会使5V 电压从何而来?  输出 HDMI 信号需要 HPD、SDA 和 SCL 都提供5V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们决定使用和 EVA 板一样的5V 升压稳压器、而不是 MOSFET、这是一个好主意。 和 U700一样、工作正常。   

    最好遵循硕士课程(TI 和团队)。

    非常感谢

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我需要您最后的输入。

    我从板上移除了以下内容:

    1. PWR net "Board_3P3V"和电阻器 R796、仅保留3.3V 输出的"VCC_3P3V"。

    2. PWR net " Board_1P1V"和 res R799、现在仅限 VDD_1P1V 。

    随附请参阅与此相关的 Sch 页面

    新原理图:

    我还将 CMC 扼流圈 FL1-FL4替换为 R861-R868、其电阻为802欧姆0201电阻。 输出 HDMI 线路在内部连接到 TMDS 开关

    (TMDS442PNPR)、并将 TMDS 输出传输至内部视频卡。

    这些更改是由我们的 PCB 布局工程人员请求的、目的是为了节省一些空间。  

    请提供建议。

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    您能发送原理图的 pdf 吗?  

    移除电阻器应该没问题、但在主链路上添加802欧姆电阻器会导致电阻过大。 EMI 是否是本设计的一个问题? 如果是、我建议在电路上保留 CMC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我已向您发送了原理图900656 Rev-D1。

    电阻器为8.2欧姆。

    我们以前在 Kinetic IC、 MCDP2900A4T 中使用过这些扼流圈、但我们遇到了很多问题。

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdf。 但没有通过。

    您可以给我发送一封电子邮件、我会随附 pdf 进行回复。

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    电子邮件是 v-pithadiya@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    1)这些电阻在主链路 HDMI 输出上过大

    2) 2)我建议具有引脚搭接模式和 I2C 模式选项、以便于调试。

    3) ESD 钳位电压过高。 我建议为我们的器件提供3V-5V 钳位电压

    电源看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    好的、我将移除8.2R 电阻器并弹出 R817、在 I2C_EN/PIN 上实现引脚搭接低电平。

    还替换了针对较低电压(3V-5V)的 ESD 保护。

    没错?

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    没问题!

    是的、请稍后发送更新的原理图以便我可以确认。  

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我无法找到  具有更低钳位电压的相同封装(10-UFDFN)。

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    是否能够更改封装? 我们建议在 HDMI 侧使用 PUSB3FR4作为 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    HDMI 侧(OUTPUT OUT_D2P/D2N 等) 不从外部进入 内部 TMDS 开关。 我想将您的器件(PUSB3FR4)用于 靠近连接器 J190的芯片输入侧、以替换 D800和 D801。

      

    我将8.2欧姆电阻更换为0r 0201。

    请提供建议。

    谢谢!

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    PUSB3FR4也应适用于交流耦合输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    你是最好的!

    非常感谢

    Maria