主题中讨论的其他器件:DP159RGZEVM、 SN75DP159
工具与软件:
DP159RGZEVM 仅在 DDC SCL_SRC 和 SDA_SRC 配置下运行。
我按照上述所有要求尝试了通过 AUX 至 DDC 桥使用 I2C、但它无法正常工作。
1.无 Pop R31、R32。
2.移除了 R127。
3.弹出 c2, c3.
I2C_EN 为低电平。
5.通过 USB J13供电。
请告知:
谢谢!
Maria Fey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
DP159RGZEVM 仅在 DDC SCL_SRC 和 SDA_SRC 配置下运行。
我按照上述所有要求尝试了通过 AUX 至 DDC 桥使用 I2C、但它无法正常工作。
1.无 Pop R31、R32。
2.移除了 R127。
3.弹出 c2, c3.
I2C_EN 为低电平。
5.通过 USB J13供电。
请告知:
谢谢!
Maria Fey
尊敬的 Vishesh:
我们想要 SN65DP159RGZT 的 DP++双重功能,通过 I2C-over-AUX 实现从 DP 作为源端到 HDMI 接收端。 我们需要更换 Kinetic Technologies 生产的停产电路(器件型号为 MCDP2900A4T)。
我开始测试 TI 的评估板 DP159RGZEVM、只有我的 PC 在 I2C (SCL_SRC/SDA_SRC、R31/R32)下才能正常运行。 AUX 链路已禁用(C2、C3无弹出)。
后来、我使用图形发生器测试了 C2、C3 Pop 和 R31、R32 NO Pop 以及 R132、R133的 Aux 链路、它不工作、无视频输出。
尊敬的 Vishesh:
由于您的帮助、EVA 板终于在我们的帮助下工作。 现在、我开始在我们的原理图中使用相同的电路。 我有几个问题:
可将跳线配置上拉/下拉64.9K 电阻器替换为50K 或100K? 我们有大量100K。
2.可以替换 P 沟道 MOSFET 开关的5V (升压)稳压器? 我们将仅将其用于 SCL/SDA 灌电流和 Board_5V 到 HDMI TX 连接器的上拉。
3.我们不使用 CEC。 我们是否可以将 SN65DP IC 的 CEC_EN 引脚18保持开路?
您好、Maria:
感谢原理图! 但是、我正努力放大以便进行查看。 您是否能够发送 PDF 文件?
U700 3.3V PWR 电源除 TI EVA 原理图外、还将 Fsw 连接到 R854、R853不会弹出。 正确吗?
如果 TSI 遵循我们在 EVM 中设计的内容、那么这将起作用。 我们无法通过 pdf 原理图提供更好的指导、抱歉:(
我要寻找的原理图片段是采用 P 沟道 MOSFET 开关的实现方案。 该实现会使5V 电压从何而来? 输出 HDMI 信号需要 HPD、SDA 和 SCL 都提供5V 信号。
尊敬的 Vishesh:
我需要您最后的输入。
我从板上移除了以下内容:
1. PWR net "Board_3P3V"和电阻器 R796、仅保留3.3V 输出的"VCC_3P3V"。
2. PWR net " Board_1P1V"和 res R799、现在仅限 VDD_1P1V 。
随附请参阅与此相关的 Sch 页面

新原理图:


我还将 CMC 扼流圈 FL1-FL4替换为 R861-R868、其电阻为802欧姆0201电阻。 输出 HDMI 线路在内部连接到 TMDS 开关
(TMDS442PNPR)、并将 TMDS 输出传输至内部视频卡。
这些更改是由我们的 PCB 布局工程人员请求的、目的是为了节省一些空间。
请提供建议。
谢谢!
Maria