This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436651/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

Dears、

我对 TCAN4550的睡眠有疑问。
1.客户配置 TCAN4550进入睡眠模式后、其 VCCOUT 引脚电压从5V 降至1.1V、但仍有电流输出。 客户仍在测试电流源。 可能的原因是什么?
2.同时、我想问一下、睡眠模式的配置在哪里会影响 TCAN4550的 VCCOUT 的输出?

谢谢!

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    Unknown 说:
    1. 客户将 TCAN4550配置为进入睡眠模式后、其 VCCOUT 引脚的电压从5V 降至1.1V、但仍存在电流输出。 客户仍在测试电流源。 可能的原因是什么?[/QUOT]

    在睡眠模式期间会禁用为 VCCOUT 引脚供电的内部5V LDO、但仍存在去耦电容、需要放电。  我的观察结果显示、当器件进入睡眠模式时、VCCOUT 电压降至0V。  

    消耗了多少电流、在器件进入睡眠模式后的多长时间内测量该电压和电流?  如果用户认为电流和电压电平来自 TCAN4550的 VCCOUT 引脚、请提供实际的数据图以供查看。

    Unknown 说:
    2. 同时、我想问一下、睡眠模式的配置将影响 TCAN4550的 VCCOUT 输出?[/QUOT]

    VCCOUT LDO 在睡眠模式下关闭、并且没有寄存器配置设置会影响睡眠模式下的输出电压或电流电平。  实际上、不存在会以任何方式影响 VCCOUT LDO 的配置寄存器。  它不可配置。

    此致、

    Jonathan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    当 CAN 总线出现故障时、是否无法将 VCCOUT 输出到外部?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    我不确定我是否理解您所说的"CAN 总线出错了"。  您是否指的是某种故障情况、其中 CANH 和 CANL 总线引脚经历某种开路或短路情况、例如一个或两个短接在一起、GND 或电源电压?

    我也不知道你说"外面"是什么意思。  TCAN4550的内部5V LDO 具有125mA 的总电流容量、可以为连接到器件(例如 MCU) VCCOUT 引脚的本地电路或某些数字逻辑电路提供高达70mA 的电流。  不应将 VCCOUT 用于通过某种电缆连接为任何其他电路板供电。

    但是、当存在 CAN 总线故障情况(例如接地短路)时、该5V LDO 可能会产生高电流消耗、并且它可能会影响连接到 VCCOUT 引脚的电路上的电流大小和电压电平。

    此致、

    Jonathan