This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436651/tcan4550-tcan4550
器件型号:TCAN4550工具与软件:
Dears、
我对 TCAN4550的睡眠有疑问。
1.客户配置 TCAN4550进入睡眠模式后、其 VCCOUT 引脚电压从5V 降至1.1V、但仍有电流输出。 客户仍在测试电流源。 可能的原因是什么?
2.同时、我想问一下、睡眠模式的配置在哪里会影响 TCAN4550的 VCCOUT 的输出?
谢谢!
Arabella
尊敬的 Arabella,
1. 客户将 TCAN4550配置为进入睡眠模式后、其 VCCOUT 引脚的电压从5V 降至1.1V、但仍存在电流输出。 客户仍在测试电流源。 可能的原因是什么?[/QUOT]在睡眠模式期间会禁用为 VCCOUT 引脚供电的内部5V LDO、但仍存在去耦电容、需要放电。 我的观察结果显示、当器件进入睡眠模式时、VCCOUT 电压降至0V。
消耗了多少电流、在器件进入睡眠模式后的多长时间内测量该电压和电流? 如果用户认为电流和电压电平来自 TCAN4550的 VCCOUT 引脚、请提供实际的数据图以供查看。
[/quote]2. 同时、我想问一下、睡眠模式的配置将影响 TCAN4550的 VCCOUT 输出?[/QUOT]VCCOUT LDO 在睡眠模式下关闭、并且没有寄存器配置设置会影响睡眠模式下的输出电压或电流电平。 实际上、不存在会以任何方式影响 VCCOUT LDO 的配置寄存器。 它不可配置。
此致、
Jonathan
尊敬的 Arabella,
我不确定我是否理解您所说的"CAN 总线出错了"。 您是否指的是某种故障情况、其中 CANH 和 CANL 总线引脚经历某种开路或短路情况、例如一个或两个短接在一起、GND 或电源电压?
我也不知道你说"外面"是什么意思。 TCAN4550的内部5V LDO 具有125mA 的总电流容量、可以为连接到器件(例如 MCU) VCCOUT 引脚的本地电路或某些数字逻辑电路提供高达70mA 的电流。 不应将 VCCOUT 用于通过某种电缆连接为任何其他电路板供电。
但是、当存在 CAN 总线故障情况(例如接地短路)时、该5V LDO 可能会产生高电流消耗、并且它可能会影响连接到 VCCOUT 引脚的电路上的电流大小和电压电平。
此致、
Jonathan