This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:申请原理图设计审核

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437887/tmds181-request-for-schematic-design-review

器件型号:TMDS181

工具与软件:

尊敬的 Vishesh:

客户正在尝试将重定时器从 DP149更改为 TMDS181、因此请检查他们的原理图设计、并告诉我相关应用的审核结果和 Strap 配置。  

(在原理图中、SWAP/POL=N C、I2C_EN_PIN=低电平、SIG_EN=低电平、PRE_SEL=N C、EQ_SEL_A0=N.C、A1=N.C、TX_TERM_CTL=N c)

e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_Schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    原理图审阅如下:

    e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Jeffrey_2800_11_5F00_13_5F00_2024_2900_.pdf

    此外、

    为什么输入引脚排列和通道数不相同?

    SDA_SRC 和 SCL_SRA 应来自 HDMI 连接器。

    请查看以下原理图、可以在数据表中找到该原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    为什么输入引脚排列和通道数不相同?

    客户使用 RJ45 LAN 连接器作为原始第1块板(带 DP149)的 TMDS 输入连接器。

    [报价 userid="574220" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437887/tmds181-request-for-schematic-design-review/5514177 #5514177"]

    SDA_SRC 和 SCL_SRA 应来自 HDMI 连接器。

    请查看以下原理图、可以在数据表中找到该原理图。

    [报价]

    因此、他们的应用上没有 DDC 数据线和时钟线。

    请在客户申请条件下再次检查、并告知第二次审查结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图本身看起来正常。 一个快速问题是、DP149是 DP++或交流耦合输入到 TMDS 转接驱动器。 TMDS181是直流耦合输入、还是 TMDS 重定时器、它们需要交流耦合输入还是直流耦合输入?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您进行原理图设计审查。 如您所知、 Vishesh 建议使用 TMDS181以 在上一个原线程中获得更好的 TMDS 输入信号质量。 他们的应用是否存在任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我返回并查看了该线程、您使用的是 DP149、但具有外部端接、因此输入是直流耦合。 在本例中、我同意 Vishesh 的观点、即 TMDS181是适合此设计的解决方案。

    谢谢

    David