工具与软件:
尊敬的 Vishesh:
客户正在尝试将重定时器从 DP149更改为 TMDS181、因此请检查他们的原理图设计、并告诉我相关应用的审核结果和 Strap 配置。
(在原理图中、SWAP/POL=N C、I2C_EN_PIN=低电平、SIG_EN=低电平、PRE_SEL=N C、EQ_SEL_A0=N.C、A1=N.C、TX_TERM_CTL=N c)
e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_Schematic.pdf
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Vishesh:
客户正在尝试将重定时器从 DP149更改为 TMDS181、因此请检查他们的原理图设计、并告诉我相关应用的审核结果和 Strap 配置。
(在原理图中、SWAP/POL=N C、I2C_EN_PIN=低电平、SIG_EN=低电平、PRE_SEL=N C、EQ_SEL_A0=N.C、A1=N.C、TX_TERM_CTL=N c)
e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_Schematic.pdf
此致、
Jeffrey、您好!
原理图审阅如下:
e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Jeffrey_2800_11_5F00_13_5F00_2024_2900_.pdf
此外、
为什么输入引脚排列和通道数不相同?

SDA_SRC 和 SCL_SRA 应来自 HDMI 连接器。
请查看以下原理图、可以在数据表中找到该原理图。

尊敬的 Vishesh:
为什么输入引脚排列和通道数不相同?
客户使用 RJ45 LAN 连接器作为原始第1块板(带 DP149)的 TMDS 输入连接器。
[报价 userid="574220" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437887/tmds181-request-for-schematic-design-review/5514177 #5514177"]SDA_SRC 和 SCL_SRA 应来自 HDMI 连接器。
请查看以下原理图、可以在数据表中找到该原理图。
[报价]因此、他们的应用上没有 DDC 数据线和时钟线。
请在客户申请条件下再次检查、并告知第二次审查结果。
此致、