This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412RUAR 如何使用未使用的通道进行设计

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436978/tmuxhs4412-tmuxhs4412ruar-how-to-design-with-the-unused-channel

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

尊敬的  TI:

   我们想要 在 MIPI 验证时选择 TMUXHS4412RUAR。

   我有两个问题:

   1) 1)为了获得更好的串扰、我们希望 使用过的焊盘之间的间隙更大。 对于未使用的端口 P 或 N、我们应该如何设计?  

    2) 2)对于下面未使用的通道 P 和 N、我们应该如何设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aimee:

    对于任何未使用的通道或端口、我们建议使用100nF 电容器和50欧姆终端电阻器将这些引脚下拉至接地。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Ryan、

       情况 A: 我们只是选择 D0P、而不选择 D0N。 对这些未使用的通道进行如下设计、对吗?

       情况 B:我们不选择 D3P 和 D3N。对于这些未使用的信道、设计如下、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Ryan、

       因为我们已经完成了电路板上的放置、并且没有足够的空间来放置这些100nF 电容器和49.9R 电阻。 我想与您核实:

        1) 1) 如果我们不在未使用的通道和端口上添加这些电容器和电阻器、风险是什么?

        )可以将这些电容器和电阻器放置在远离开关的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aimee:

    1) 如果我们没有在未使用的通道和端口上添加这些电容器和电阻器、风险有多大?

    这些引脚可以根据需要保持悬空。 电容器和接地端接与其说是要求、不如说是一种预防措施、不需要。 我不知道如果没有它会有什么风险。

    我想提的一点是、您曾提到您在执行 MIPI 信令。 在我的理解中、MIPI 是差分信号。 此外、看起来就像有正负数据和时钟信号用作单端信号。 为什么不能将两者作为差分信号通过一个通道? 这些不同的来源吗? 在我的脑海中、似乎这些都可以被布置为差分而不是单端。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö、

       1k Ω)可以根据您的建议、通过电容器和电阻器将这些未使用的通道下拉至接地。 我可以将这些组件放在远离开关的位置吗?  
        2) 2)是的、MIPI 是差分信号、您可以参阅上面突出显示差分对的电路。 我们计划选择 D0P 和 D2N 作为一个 CLK 差分对、并选择 D1P 和 D3N 作为一个数据差分对。 为什么我采用这种设计是为了改善串扰。 我们发现、如果将一个通道用作差分信号、则串扰结果无法满足仿真规范。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aimee:

    [报价 userid="629918" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436978/tmuxhs4412-tmuxhs4412ruar-how-to-design-with-the-unused-channel/5513837 #5513837"]   1)我们可以根据建议使用电容器和电阻器将这些未使用的通道下拉至接地。 我可以将这些组件放在远离开关的位置吗?  [报价]

    如果你想这样做,你可以,但是,我认为让它浮动也是可以的。

    [报价 userid="629918" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436978/tmuxhs4412-tmuxhs4412ruar-how-to-design-with-the-unused-channel/5513837 #5513837"]2)是的、MIPI 是差分信令、您可以参考上面突出显示差分对的电路。 我们计划选择 D0P 和 D2N 作为一个 CLK 差分对、并选择 D1P 和 D3N 作为一个数据差分对。 为什么我采用这种设计是为了改善串扰。 我们发现、如果将一个通道用作差分信号、则串扰结果无法满足仿真规范。[/QUOT]

    我们建议反对这一做法。 对于起动机、差动信号应该已经起作用、以减少或消除所有串扰。 如果出现串扰问题、我不确定这些问题是来自此多路复用器还是系统中的其他某个位置。 此外、通过像您现在拥有的那样路由这些信号、您已经打破了差分特性。 这会使信号更容易受到信号中噪声或反射的影响、从而导致信号质量下降。 我们不认为该多路复用器会导致串扰问题的任何原因(只要以差分布线方式布线)。

    至于原理图的其他部分、我唯一建议是使 VCC 的电容器与 EVM 中的电容器更类似:  

    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Ryan、

       1) 1) DSI 组合与 CSI 组合 CPHY0之间存在串扰问题。 上一种解决方案是为 PAD_DSI_A0_DP0_1P2_0选择 D1P 、为 PAD_DSI_B0_DN0_1P2_0选择 D1N、为选择 DB1P  PAD_CSI_A0_DP0_1P2_0和 DB1N 用于 PAD_CSI_B0_DN0_1P2_0。 但是、由于焊盘间隙太近、即使我们使布线间隙尽可能宽、串扰也是-15dB。 然后、我们更新了解决方案以使用不同的端口(即 PAD_DSI_A0_DP0_1P2_0为 D1P、PAD_DSI_B0_DN0_1P2_0 为 D3N、 PAD_CSI_A0_DP0_1P2_0为 DB1P、PAD_CSI_B0_DN0_1P2_0为 DB3N )来分隔 DSI_B0dB、从而将串扰降低至-24dB。  

        2) 2)根据上述说明、我想向您确认、将未使用的通道作为我们的现有电路悬空是否可行? 例如下面标有红圈的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aimee:

    1) DSI 组合与 CSI 组合 CPHY0之间存在串扰问题。 上一种解决方案是为 PAD_DSI_A0_DP0_1P2_0选择 D1P 、为 PAD_DSI_B0_DN0_1P2_0选择 D1N、为选择 DB1P  PAD_CSI_A0_DP0_1P2_0和 DB1N 用于 PAD_CSI_B0_DN0_1P2_0。 但是、由于焊盘间隙太近、即使我们使布线间隙尽可能宽、串扰也是-15dB。 然后、我们更新了解决方案以使用不同的端口(即 PAD_DSI_A0_DP0_1P2_0为 D1P、PAD_DSI_B0_DN0_1P2_0 为 D3N、 PAD_CSI_A0_DP0_1P2_0为 DB1P、PAD_CSI_B0_DN0_1P2_0为 DB3N )来分隔 DSI_B0dB、从而将串扰降低至-24dB。  [报价]

    这是非常奇怪的行为、多路复用器确实不应导致串扰如此之差。 同样、我建议不要将这些差分信号布线为单端信号、即使仅对多路复用器周围的区域进行布线。 如果您决定继续使用它、我们无法保证不会对信号产生任何不利影响。

       2)根据上述说明、我想向您确认是否可以将未使用的通道作为我们现有电路悬空? 如下面标有红圈的信道。

    是的、可以将这些通道保持悬空、这应该没有问题。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]