This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1:采用双通道 FPD-link 和 STP 模式、并具有一个 EPD 输出、而不是菊花链输出。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437043/ds90ub984-q1-adopt-two-channel-fpd-link-and-stp-mode-with-one-epd-output-instead-of-daisy-chain-output

器件型号:DS90UB984-Q1

工具与软件:

尊敬的  

  目前,我们的屏幕分辨率为4032*756 fs 60Hz。 选择 DS90UB984RURRQ1、初始计算为4.6Gbps。 该设计计划通过一个 EPD 输出(而不是菊花链输出)采用双通道 FPD-link 和 STP 模式。
该规格中有许多不同的功耗模式、根据上述信息、我们使用该评估、根据建议使用的屏幕分辨率和帧速率信息、使用哪种方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    只是要明确,你是问 哪种配置适合在60 Hz 时满足4032*756的屏幕分辨率、同时能耗最低?

     您能否提供显示屏规格的消隐/同步周期信息?

    • 这将有助于更准确地计算通过 FPD-Link 进行的转发速率。

    谢谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    根据这些规格、您可能只需要设备的 RX 通道上具有大约4.5Gbps 的带宽。 这可以通过使用单端口6.75Gbps 或双端口3.675Gbps 来实现。

    我可以给您私下交谈  

    双端口3.675Gbps、1 eDP 输出、无菊花链、我们获得的最接近规格是:

    双 FPD-Link III 输入(3.675Gbps)、2 x eDP 输出4通道、每条通道的速率为 RBR 1.62Gbps、无菊花链输出

    部分下找到此器件 6.5:电气特性 .

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel