工具与软件:
尊敬的
目前,我们的屏幕分辨率为4032*756 fs 60Hz。 选择 DS90UB984RURRQ1、初始计算为4.6Gbps。 该设计计划通过一个 EPD 输出(而不是菊花链输出)采用双通道 FPD-link 和 STP 模式。
该规格中有许多不同的功耗模式、根据上述信息、我们使用该评估、根据建议使用的屏幕分辨率和帧速率信息、使用哪种方式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的
目前,我们的屏幕分辨率为4032*756 fs 60Hz。 选择 DS90UB984RURRQ1、初始计算为4.6Gbps。 该设计计划通过一个 EPD 输出(而不是菊花链输出)采用双通道 FPD-link 和 STP 模式。
该规格中有许多不同的功耗模式、根据上述信息、我们使用该评估、根据建议使用的屏幕分辨率和帧速率信息、使用哪种方式?
您好、Liu、
根据这些规格、您可能只需要设备的 RX 通道上具有大约4.5Gbps 的带宽。 这可以通过使用单端口6.75Gbps 或双端口3.675Gbps 来实现。
我可以给您私下交谈
双端口3.675Gbps、1 eDP 输出、无菊花链、我们获得的最接近规格是:
双 FPD-Link III 输入(3.675Gbps)、2 x eDP 输出4通道、每条通道的速率为 RBR 1.62Gbps、无菊花链输出
部分下找到此器件 6.5:电气特性 .
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
Miguel