This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:TPS6521902 + DP83826I:启动

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429433/dp83826i-tps6521902-dp83826i-startup

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:TPS22965

工具与软件:

大家好、团队成员:  

 如 SLVUCL0 图2-3所示、TPS6521902与 TPS22965类型的外部 FET 开关一起使用、以通过 P3V3_VSYS 电压进行切换。

通过测试器件、我们注意到 PMIC 导通了 FET 开关、但随后处理器的 DVDD1V8电源轨(通过 PMIC 的 Buck2生成)未导通。 使用振荡器测量电压曲线如下:

通道1连接到 P3V3_VSYS (电源开关 TPS22965的输出端电压)、通道2连接到处理器的 DVDD1V8电源轨(由降压转换器2生成)。

通道2上的电压通过 DVDD1V8电源轨上的两个 PHY DP83826I 输出。

这些元件(每个都通过专用铁氧体)在 VDDA3V3轨上连接到 P3V3_VSYS 电压(=输出 TPS22965)、并连接到 VDDIO 轨到 DVDD1V8电源轨(= PMIC 的降压稳压器2)。

当触发 PHY 的 VDDA3V3电源轨的铁氧体时、PMIC 正常启动。

假设 PMIC 不会启动、因为通道2上的电压大约比 PMIC 的220mV 至300mV 的"短路(SCG)和残余电压检测(RV)低向阈值"高0.8V。

接受是否正确?
您能理解 DP83826I 的行为吗、或者这里被忽略了吗?

计划在1.8V 的 I/O 电压下操作 PHY、因此一种选择是将另一个电源开关连接到 PHY 的 VDDA3V3电源轨、其使能输入连接到 DVD1V8电源轨(= PMIC 的降压2)。

"你以为你赢了吗?

此致、  

Marcela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    我在了解 PMIC 与 PHY 相关的设置时有点困难。 也许一个方框图有助于简化事情。

    客户是否报告 PHY 以3.3V 电压供电一段时间、而 PHY 的1.8V VDDIO 显示残余电压、从而导致 PMIC 关断?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Gerome:

    我目前正在经历类似的现象。
    TPS6521902的 Buck2不输出1.8V。

    这种情况必须立即得到解决、而且我有很多麻烦。
    请帮帮我。


    有关的现象

    [1]为 PVIN 提供5V 电压。
    [2] GPO2变为高电平。
    [3] 3.3V 输出。
    [4]来自 Buck2的输出电压约为0.7V。 (最初为1.8V)
    [5] GPO2在大约20ms 后变为低电平。
    Buck2压降。
    3.3V 压降。
    重复步骤[2]至[5]。

    电路图是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路上是否连接了 PHY? 如果 没有、我会建议启动一个 TT、让 TPS 组处理。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的答复。

    我们使用的是 Phy、但它不是 DP83826I。 我将创建一个新 TT。

    此致、