工具与软件:
大家好、
我们在其中一个项目中使用 TCAN11625我们保持 nSLP 引脚为高电平并保持 nRST 引脚悬空我们没有在 CAN 线路中获得通信,当我测量到 nRST 上的电压时,它是5V 的, INH 是12V 的, Vccout 是5V 和 TS 是5V。 可以任何人可以帮助我 slove 这个问题,我也尝试通过降低 nRST 引脚,然后提高 nSLP 引脚,但仍然相同的序列.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
我们在其中一个项目中使用 TCAN11625我们保持 nSLP 引脚为高电平并保持 nRST 引脚悬空我们没有在 CAN 线路中获得通信,当我测量到 nRST 上的电压时,它是5V 的, INH 是12V 的, Vccout 是5V 和 TS 是5V。 可以任何人可以帮助我 slove 这个问题,我也尝试通过降低 nRST 引脚,然后提高 nSLP 引脚,但仍然相同的序列.
你好、肖恩、
nSLP 的电压为5V、我提供的 VIO 为5V、TS 引脚输出为5V、INH 为12V、nRST 为5V、我添加了一个下拉电阻器到 WAKE 引脚、我们正在使用为 TCAN1044开发的固件、我们从板上取下 TCAN1044 IC 并将其提供给 TCAN11625 IC 后、 我们认为它应该可以正常工作、但 无论我们 尝试何种 CAN-H 和 CAN-L 保持在2.5V、意味着它是隐性状态
你好、Sean、
感谢您的答复
下面我附上了示波器图像。 我想知道为什么当我把 nSLP 连接到5V 时,内部 LDO (VCCout)我拍摄到6.5V . 下面在第一张图片中,我已经应用了外部5V 到 Vio 和 nSLP。 在第二张图片中、我已经将 nSLP 连接到 VCCout。 在这两种情况下、我都没有在 CAN 线路上获得任何输出。 请查看以下图片、并告诉我您的想法

你好、Sean、
我们没有尝试将 TXD 拉至低电平。 但我们的固件在 CAN 总线中不断地发送相同的数据。 根据 我的理解、根据数据表10.3.13.1的规定、我们使用了该固件来用于 TCAN1057和 TCAN1044 CAN 收发器在下一次显性到隐性转换 TXD 引脚时重新激活 . 下面我附上了我们为 TCAN1044捕获的数据的示波器屏幕截图、 对于下面显示的图像、每个位的固件时间都是2us