This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:IC 未通信

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423435/tcan11625-q1-ic-is-not-communicating

器件型号:TCAN11625-Q1

工具与软件:

大家好、  

我们在其中一个项目中使用 TCAN11625我们保持 nSLP 引脚为高电平并保持 nRST 引脚悬空我们没有在 CAN 线路中获得通信,当我测量到 nRST 上的电压时,它是5V 的, INH 是12V 的, Vccout 是5V 和 TS 是5V。 可以任何人可以帮助我 slove 这个问题,我也尝试通过降低 nRST 引脚,然后提高 nSLP 引脚,但仍然相同的序列.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopinath:

    您是否还测量了 nSLP 的电压? 在本例中是否提供了 VIO?

    您能否包含 CAN 总线的波形图?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、肖恩、

    nSLP 的电压为5V、我提供的 VIO 为5V、TS 引脚输出为5V、INH 为12V、nRST  为5V、我添加了一个下拉电阻器到 WAKE 引脚、我们正在使用为 TCAN1044开发的固件、我们从板上取下 TCAN1044 IC 并将其提供给 TCAN11625 IC 后、 我们认为它应该可以正常工作、但 无论我们 尝试何种 CAN-H 和 CAN-L 保持在2.5V、意味着它是隐性状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopinath:

    您的设置对我来说很好、您能否使用示波器捕获 TXD、nSLP、CANH、CANL 信号、以便我们可以查看总线上发生的情况。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    感谢您的答复  

    下面我附上了示波器图像。 我想知道为什么当我把 nSLP 连接到5V 时,内部 LDO (VCCout)我拍摄到6.5V . 下面在第一张图片中,我已经应用了外部5V 到 Vio 和 nSLP。 在第二张图片中、我已经将 nSLP 连接到 VCCout。 在这两种情况下、我都没有在 CAN 线路上获得任何输出。 请查看以下图片、并告诉我您的想法  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopinath:

    CAN 驱动器因 TXD DTO 而被禁用。  请参阅数据表  10.3.13.1.

    您是否会尝试将 TXD 拉至低电平以重新启用驱动器?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我们没有尝试将 TXD 拉至低电平。 但我们的固件在 CAN 总线中不断地发送相同的数据。 根据 我的理解、根据数据表10.3.13.1的规定、我们使用了该固件来用于 TCAN1057和 TCAN1044 CAN 收发器在下一次显性到隐性转换 TXD 引脚时重新激活  . 下面我附上了我们为 TCAN1044捕获的数据的示波器屏幕截图、 对于下面显示的图像、每个位的固件时间都是2us  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopinath

    在 TCAN11625-Q1的屏幕截图中、TXD 线上未注入数据、因此未发生通信。 否则、看起来 CANH 和 CANL 偏置到2.5V、这意味着正常模式、nSLP 为高电平、而 TXD 处于高电平状态。 您能否尝试在 TXD 上发送波形、看看它是否传播到 CAN 总线引脚?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!
    道歉的晚回复,我有点忙,谢谢的建议. 当我发送一些方波在 TX 通过信号发生器,我得到的输出在 CAN 线 . 现在 iam 使用 Arduino 千兆 R1板来生成 CAN 信号. 似乎问题与我的旧版主板固件有关。