This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:DS90UB635-Q1:问题::FPDLINK 是否可以转换为 GMSL?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435776/ds90ub635-q1-ds90ub635-q1-question-if-it-is-possible-that-fpdlink-can-convert-to-gmsl

器件型号:DS90UB635-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、TI Team:

我有一个问题是 FPDLINK 是否可以转换为 GMSL?

背景:当前的 ADS 域解串器是 MAX96722、而处于某个阶段的客户相机串行器是 TI DS90UB635
问题:是否有一种简单的方法(不带 ISP SOC)可以将摄像头连接到 ADS 域控制器以采集图像数据?
可行性:由于 MIPI 是一种标准协议接口、是否可以按如下所示制作传输板(浅绿色)、将 TI 解串器直接连接到 Maxim 串行器、以实现 FPDLINK 和 GMSL2.0相互转换?
问题:
解决方案1:对于处于链路初始阶段的解串器和串行器、反向通道有一些配置、如果不使用供应商的产品、这一层应该有一个链路障碍? 无法链接到锁定? 那么、这不是可行的吗?
解决方案2:通过 ISP SOC 转发 MIPI 是否能够实现接口切换的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答此问题。 要在 GMSL 和 FPD-Link 之间进行转换、需要一个如图中所示的 MIPI 接口链接。 对于 UB935和 UB638等器件、链接将在没有任何配置的情况下出现。 我们需要对 ser/DES 进行一些配置。 但是、应该有一些选项可以从下游 SOC 传递到上游串行器。

    此致!

    Thomas

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、ñ a

    非常感谢您的回答!

    您:Δ-Σ 要在 GMSL 和 FPD-Link 之间进行转换、需要有一个通过 MIPI 接口的链路、如您在图表中所示。

    这意味着我们必须为 MIPI 接口使用 SOC、如 solution2中的 shown?

    、某些原因、Δ I solution2必须是100%可用的解决方案。

    如果我们想要一个简单的解决方案、那么您如何认为解决方案3在没有针对 MIPI 的 ISP SOC 而仅针对解串器配置的 MCU 的情况下会怎么样?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    解决方案3在此处也可以很好地工作、CSI-2 TX 和 CSI-2 RX 都将符合适用的 MIPI 规范、并且互操作性不会出现问题。 下游 SOC 还可能需要进行视频路径中的所有 SER/DES 配置。 我们不是 GMSL 串行器/解串器方面的专家、但我想假设 I2C 能传递至各种目标-在本例中、这些目标可能是上游 FPD-Link 器件。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、!T Ü V S Ü D

    我们有 THA4VH 和 AM62、的研发工作、您能否为此转换解决方案推荐另一个合适且简单的 SOC?

    也许只需两个 mipi CSI 就足够了、甚至不需要汽车级 SOC。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这是您在寻找的 ISP SOC 吗? 您是否希望在视频路径中间布置此图像处理、而不是像上述解决方案3中那样将 MIPI 数据从 FPD DES 传递到 GMSL SER、具体原因是什么?

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    1、我想在一个板上设计解决方案2/3、因为 soution2以前还没有经过验证、但是 solution> 3将100%有效。

    2、我们在 TI ISP (如 AM62和 TDA4VH)上有研发经验、但在这种情况下、TDA4VH 似乎优于设计、而 AM62似乎缺少一个 MIPI 接口、因此我想问您是否 可以使用任何可用的 TI ISP。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的硬件图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    感谢您的提问。 现在理解您的观点-让我问我的团队、我们是否知道在这里可以使用任何 ISP。  

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    还有一个问题-您是否知道为什么解决方案3在此被视为中等风险? 这似乎可以在没有重大问题的情况下实施。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:ñ a

    感谢您的反馈。

    解决方案3被视为中等风险、因为与必须可用的解决方案2相比、该解决方案之前未经我们验证。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    让我看看 EP 团队是否有一些 ISP 可以很好地在这里工作。 只需要一个 CSI-2 RX 和 CSI-2 TX? 该转换器板是通过 PoC 供电还是使用直接电源? 如果在 ISP 方面有任何其他要求、这一点很值得了解。

    侧注-解决方案3的风险应该仍然很低。 FPD-Link 器件具有符合 MIPI DPHY 标准的发送器、在 MAX 器件上具有符合 MIPI DPHY 标准的接收器。

    从 DS90UB638数据表中:

    根据 MAX96717数据表:

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:ñ a

    因此从您的角度来看、由于 UB938和 MAX96717 MIPI CSI-2协议是相同的、所以我们可以说解决方案3也是低风险的。

    我所寻找的 ISP SOC 如下图中的 TDA4系列、正如我所说的、我们在 TDA4VH 和 AM62都有专门的设计经验。

    因此、与 AM62相同的低成本 TDA4、但具有1个 CSI TX 和1个 CSI RX 且推理更少。

    谢谢。

    Kai