主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
您好、TI Team:
我有一个问题是 FPDLINK 是否可以转换为 GMSL?
背景:当前的 ADS 域解串器是 MAX96722、而处于某个阶段的客户相机串行器是 TI DS90UB635
问题:是否有一种简单的方法(不带 ISP SOC)可以将摄像头连接到 ADS 域控制器以采集图像数据?
可行性:由于 MIPI 是一种标准协议接口、是否可以按如下所示制作传输板(浅绿色)、将 TI 解串器直接连接到 Maxim 串行器、以实现 FPDLINK 和 GMSL2.0相互转换?
问题:
解决方案1:对于处于链路初始阶段的解串器和串行器、反向通道有一些配置、如果不使用供应商的产品、这一层应该有一个链路障碍? 无法链接到锁定? 那么、这不是可行的吗?
解决方案2:通过 ISP SOC 转发 MIPI 是否能够实现接口切换的目标?