This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:如何设置 SCL 高电平/低电平时间

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434122/ds90ub947-q1-how-to-set-scl-high-low-time

器件型号:DS90UB947-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想检查 SCL 高电平/低电平时间的寄存器设置。 您能否检查以下过程是否正确。

他们需要将 I2C 频率设置为400kHz。 在本例中、周期时间为2.5us、CLK 高电平时间为1.25us、 在我的理解中、CLK 低电平时间为1.25us。

要实现该时间、 TX_SCL_HIGH=28。 (min_delay = 38.0952ns *(28 + 5)= 1257.1416ns = 1.2571us)

因此、如果我设置0x18[8:0]=0001 1100 (28)、就会有效。  

此致、

Youhei MIYAOKA.