工具与软件:
嗨、团队:
我想检查 SCL 高电平/低电平时间的寄存器设置。 您能否检查以下过程是否正确。
他们需要将 I2C 频率设置为400kHz。 在本例中、周期时间为2.5us、CLK 高电平时间为1.25us、 在我的理解中、CLK 低电平时间为1.25us。
要实现该时间、 TX_SCL_HIGH=28。 (min_delay = 38.0952ns *(28 + 5)= 1257.1416ns = 1.2571us)
因此、如果我设置0x18[8:0]=0001 1100 (28)、就会有效。

此致、
Youhei MIYAOKA.