This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:原理图检查

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434837/dp83867e-schematics-check

器件型号:DP83867E

工具与软件:

你(们)好

 在我们的设计中、我们将 DP83867ERGZR 连接到 XQZU19EG。 请查看随附的原理图、并告知我们是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../ETHERNET_5F00_RGMII_5F00_CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    请参阅此原理图检查清单("引脚智能检查清单"表):

    https://www.ti.com/lit/zip/slvrbn1

    如果您能够查看并反馈您的意见、我可以在这里分享更多反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SLVRBN1A_5F00_SCH_5F00_Checklist-1.xlsx

    你(们)好

    我附上了检查清单以及我们的评论和原理图。 请在此处告知我们您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ETHERNET_5F00_RGMII_5F00_CIRCUIT_5F00_08Nov2024.pdf

    请使用此原理图进行审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    我将在今天晚些时候回顾并分享反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面查看我的反馈:

    • 不建议对中心抽头短路使用集成磁性元件。 我建议使用分立式磁性元件(HX5008FN)、或按照数据表图8-2所示的连接方法查找集成磁性元件
    • 可以移除 MDC (R522)上的上拉电阻器
    • 对于模式3 (启用自动协商)、RX_CTRL 自举应填充为5.76k PU、2.49k PD

    原理图的其余部分对我来说很好!

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、您能否确认我们是否可以将晶体器件型号 FA-20H 25.0000MF20X-K3 (25 MHz±10ppm 晶体10pF ESR=80 Ω)与 DP83867E 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    我们推荐18pF 负载晶体、我们已经对设计进行了验证:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/ABM3-25-000MHZ-D2Y-T/2344585

    我希望 FA-20H 也能正常工作、但可能需要执行一些额外的测试来确定此晶体的合适 CL1、CL2和 R1值、因为 ESR 和负载电容因我们的设计而异:

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有用于外部磁性元件的空间、因此我们选择了集成磁性元件连接器。 此外、我们 还采购了此连接器。  

    因此想知道是否存在任何重大问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    中心抽头短接时使用磁性元件存在链路稳定性问题。

    请分享没有中心抽头短接的集成磁性元件的任何替代模型、以便我查看。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、我们正处于设计的最后阶段、此时的任何修改都会影响我们的项目时间表。 因此、除非设计中存在重大功能问题、否则我们不会进行更改。 IAM 特此附加原理图以供您参考。 请查看并告知我是否有任何问题。  e2e.ti.com/.../dp83867e_5F00_phy_5F00_ckt_5F00_191124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    这种分立式变压器和原理图连接令我感觉很好。

    我看到 MDC PU 已移除、RX_CTRL 自举电阻器已填充、这也是正确的。

    与之前的原理图版本相比、我是否需要回顾任何其他更改?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、非常感谢您的快速反馈。 在当前版本中、我们已将过时的 Marvell PHY (器件型号88E1116R)替换为 DP83867E、并保留了已订购的变压器和25MHz 晶体。 由于我们已偏离推荐的18pF、ESR=30欧姆晶体器件型号 ABM3-25.000MHZ-D2Y-T、其中 ESR=80 欧姆、 器件型号 FA-20H 25.0000MF20X-K3、您能确认它也能在我们的电路中正常吗? 由于推荐的晶体器件型号 ABM3-25.000MHZ-D2Y-T 比现有 器件型号 FA-20H 25.0000MF20X-K3大得多、因此需要对布局进行重大更改以适应它、因此我们希望避免它、除非它是陈列架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    对于此晶体电路、请在 XO 到晶体之间串联一个0 Ω 电阻器、因为数据表建议:

    可能需要对该串联电阻和使用的27pF 电容器进行调整、以便为 PHY 实现干净的25M +/- 50ppm 输入。

    由于确切值将取决于晶体模型和布局限制、因此建议在此处联系晶体供应商以获得支持。

    谢谢!

    Evan