工具与软件:
您好、TI 团队:
我们使用适配器板来连接 DS90UB954-Q1EVM 板与 Jetson Orin Nano 开发套件载板。
但是、使用 CSI 接口将数据传输到 Orin 板时、我们没有收到任何数据。
我们检查了 CSI 的差分时钟信号、在1600Mbps 时、该信号与下图类似。 当我们将速度降低到400Mbps 时、信号得到改善、但仍然不干净。
一点:REFCLK_FREQ 寄存器显示24MHz 或组装的 REFCLK 为25MHz。
我还上传了寄存器配置。
您能否提供有关此问题的指导?
此致、