This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:端口1的强制单 FPD-Link III 发送器模式

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439445/ds90ub941as-q1-forced-single-fpd-link-iii-transmitter-mode-for-port-1

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

团队、

是否有任何方法可以 为端口1强制进入单 FPD-Link III 发送器模式?

在 DUAL_CTL1寄存器(地址= 0x5B)中、只有"001:强制单 FPD-Link III 发送器模式(端口1禁用)"选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    遗憾的是、单模式强制仅适用于主通道。  

    此致、
    Fadi A.