This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CAN 时序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438431/tcan1043-q1-can-timing

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

:请问TCAN1043的tpower up是指Vsup Δ V 4.5V到INH Δ Vsup-1V=11.6V 11V的这段时间吗?我实际测量我们产品的Vsup INH=9.8V、tpower_Δ、这种情况下、up如何界定?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    为了澄清一点、我认为您是在问 Power_Up 的时间是如何定义的。 您测得的 VSUP 为11.6V、INH 为9.8V。  

    Power_Up 时间定义为 VSUP 大于欠压阈值(4.5V)后 INH 达到逻辑高电平所需的时间。  

    如果这能够解答您的问题或者您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、ö m

    请问INH Ω 以达到逻辑 high如何界定、是指INH到达TCAN1043的3号引脚VCC供电的0.7倍以上吗、谢谢 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    INH 引脚通过二极管连接到 VSUP 线路、以保护 INH 线路。 该二极管压降应大约为0.5V - 1V、因此 INH 应比 VSUP 低1V 左右。  

    因此、在您的情况下、如果 VSUP 为11.6V、那么 INH 在理想情况下应该为10.6V。 但是、INH 线上的元件可能会影响这一点。 精确的 INH 电压不应影响系统运行、只要对于其他下游器件来说该电压明显为逻辑高电平即可。  

    此致。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    你提到的a 清除 其他下游器件的逻辑高电平、假设TCAN1043的INH引脚接到了一颗DCDC的使能引脚、这颗DCDC使能引脚的逻辑高电平是5V、这时是否可以理解为INH达到5V就是高电平?谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    没错、INH 引脚通常连接到直流/直流转换器的使能引脚。 假设 DCDC EN 引脚支持如此高的电压、那么您的 INH 引脚电压将满足5V 的逻辑高电平要求。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、Ethan、你的回答解决了我的疑问 á lez

    此致