主题中讨论的其他器件:TCAN1043
工具与软件:
:请问TCAN1043的tpower up是指Vsup Δ V 4.5V到INH Δ Vsup-1V=11.6V 11V的这段时间吗?我实际测量我们产品的Vsup INH=9.8V、tpower_Δ、这种情况下、up如何界定?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
:请问TCAN1043的tpower up是指Vsup Δ V 4.5V到INH Δ Vsup-1V=11.6V 11V的这段时间吗?我实际测量我们产品的Vsup INH=9.8V、tpower_Δ、这种情况下、up如何界定?谢谢
尊敬的 Luo:
INH 引脚通过二极管连接到 VSUP 线路、以保护 INH 线路。 该二极管压降应大约为0.5V - 1V、因此 INH 应比 VSUP 低1V 左右。
因此、在您的情况下、如果 VSUP 为11.6V、那么 INH 在理想情况下应该为10.6V。 但是、INH 线上的元件可能会影响这一点。 精确的 INH 电压不应影响系统运行、只要对于其他下游器件来说该电压明显为逻辑高电平即可。
此致。
Ethan