This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:PCle 接口网卡芯片材料推荐

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439295/ds125br401a-pcle-interface-network-card-chip-material-recommendation

器件型号:DS125BR401A

工具与软件:

您好:

9300平台支持 PCle4x1lane 和 PCle3x2Lane、总共具有2个 PCIe 端口。 客户希望使用这2个 PCIe 端口连接到10G 卡端口芯片。 由于 RTL8126只支持 PCIe3-1通道、所以它并不十分适合在9300平台上使用。

因此、我们需要找到支持 PCle4x1lane 和 PCle3x2Lane 的网卡芯片。 TI 有没有合适的产品? 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    为了阐明、您是否在寻找一个可以在一侧的 PCIe 第3代/第4代与另一侧的10G 以太网之间连接的芯片? TI 没有任何包含此功能的器件。

    我们拥有品类丰富的 PCIe 转接驱动器和多路复用器产品系列、可改善信号调节。 尽管我们没有确切的 PCIe4 x1和 PCIe3 x2外形尺寸、但我们确实有许多器件可能很有用。 如果您对转接驱动器/多路复用器感兴趣、请告诉我可以推荐一些器件型号。

    此致!

    卢卡斯