请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125BR401A 工具与软件:
您好:
9300平台支持 PCle4x1lane 和 PCle3x2Lane、总共具有2个 PCIe 端口。 客户希望使用这2个 PCIe 端口连接到10G 卡端口芯片。 由于 RTL8126只支持 PCIe3-1通道、所以它并不十分适合在9300平台上使用。
因此、我们需要找到支持 PCle4x1lane 和 PCle3x2Lane 的网卡芯片。 TI 有没有合适的产品? 谢谢你!!!