请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848-DP83848 EP 工具与软件:

你好
一款使用 DP83848-DP83848 EP 的产品。
(DP83848 EP 用于外围设备、而不是 PC 端。)
在这种情况下、在 LAN 通信过程中链路很少断开。 (我添加了一个波形。)
我希望您看看波形
1) 1) RX 信号振幅衰减
2) RX 信号在500Hz 左右搜索。
可能是什么原因?
(例如)
会降低 DP83848-DP83848 EP 电源的稳定性
如果您能向我们提供有关如何使用 IC 以及如何设置外设电路的任何建议、我们将不胜感激。
提前感谢您。
辻