This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-RX:EP 信号振幅衰减的原因

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439582/dp83848-ep-the-cause-of-the-attenuation-of-rx-signal-amplitude

器件型号:DP83848-DP83848 EP

工具与软件:

你好
一款使用 DP83848-DP83848 EP 的产品。
(DP83848 EP 用于外围设备、而不是 PC 端。)
在这种情况下、在 LAN 通信过程中链路很少断开。 (我添加了一个波形。)
我希望您看看波形
1) 1) RX 信号振幅衰减
2) RX 信号在500Hz 左右搜索。
可能是什么原因?
(例如)
会降低 DP83848-DP83848 EP 电源的稳定性
如果您能向我们提供有关如何使用 IC 以及如何设置外设电路的任何建议、我们将不胜感激。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-san、

    我可以问您指的是哪个引脚是 RX-Data 吗?  您是 指 MAC 侧(引脚43至46)还是 MDI 侧(引脚13和14)?

    如果可能、您能否还提供探测信号线的原理图和位置?

    ——

    此致、

    Hillman Lin