工具与软件:
下午好!
我在一个项目中、我必须从 DP 更改为 HDMI、但 EDID 读数与 TMDS 信号是独立的。
您能提供一个参考原理图吗? 还是标准 DP->HDMI 内容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
下午好!
我在一个项目中、我必须从 DP 更改为 HDMI、但 EDID 读数与 TMDS 信号是独立的。
您能提供一个参考原理图吗? 还是标准 DP->HDMI 内容?
您好!
请参阅随附的 DP139 EVM 原理图作为参考。 DP139支持高达3.4Gbps 的数据速率、是否足以满足您的设计要求?
e2e.ti.com/.../1325.SN75DP139_5F00_HDMI_5F00_EVM_5F00_REV_5F00_B.pdf
谢谢
David
您好!
DP++将始终是拉电流、它不能是灌电流。
对于 CEC、 支持双模 HDMI 电缆适配器和支持 CEC 的 DP++源器件必须将 CEC 信号映射到 DP 连接器的 CONFIG2引脚(引脚14)。 DP139是1类适配器、 kΩ 在 HDMI 电缆适配器中通过27k Ω 电阻器和二极管上拉至 DP_PWR。 在我之前发送的参考原理图中、显示的是26k 上拉电阻、应为27k 上拉电阻、但还缺少需要添加的二极管实现方案。
您能说明一下 DAC 吗?
谢谢
David