This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:DP->TMDS + EEPROM

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440438/sn75dp139-dp--tmds-eeprom

器件型号:SN75DP139

工具与软件:

下午好!

我在一个项目中、我必须从 DP 更改为 HDMI、但 EDID 读数与 TMDS 信号是独立的。

您能提供一个参考原理图吗? 还是标准 DP->HDMI 内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP139是一种仅支持 DP++转 HDMI 的无源电平转换器。 对于 DP 到 HDMI、您需要有源协议转换器、我们的产品系列中没有该转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!

    您是否有 DP++转 HDMI 的参考原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 DP139 EVM 原理图作为参考。 DP139支持高达3.4Gbps 的数据速率、是否足以满足您的设计要求?

    e2e.ti.com/.../1325.SN75DP139_5F00_HDMI_5F00_EVM_5F00_REV_5F00_B.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David、是的、这个数据速率足以满足我的设计需求、另一方面、如果 DP++是拉电流或灌电流、配置引脚配置是相同的?

    即 CEC 和 DAC 连接到上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP++将始终是拉电流、它不能是灌电流。  

    对于 CEC、 支持双模 HDMI 电缆适配器和支持 CEC 的 DP++源器件必须将 CEC 信号映射到 DP 连接器的 CONFIG2引脚(引脚14)。 DP139是1类适配器、 kΩ 在 HDMI 电缆适配器中通过27k Ω 电阻器和二极管上拉至 DP_PWR。 在我之前发送的参考原理图中、显示的是26k 上拉电阻、应为27k 上拉电阻、但还缺少需要添加的二极管实现方案。

    您能说明一下 DAC 吗?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    很抱歉、我指的是引脚13 CAD (CONFIG1)、我知道它与您关于 CEC 的评论类似。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上行 CONFIG1 (CAD)信号必须包含一个 端接至 DP_PWR 的100kΩ+/-10%上拉电阻器。 您可以在 DP139 EVM 原理图中看到该内容。  

    在源极侧、CONFIG1具有一个连接到 GND 的1M 下拉电阻。

    谢谢

    David