请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1310A 工具与软件:
嗨团队、
我对 VDD1P8电源有疑问。 它是否可以由1.5V 电源供电? 根据手册说明、电源电压范围为1.62-1.98V。
但在表4.5中、VDDS 可以在1.4V-1.6下运行、因此我想确认 VDD1P8是否可以支持1.5V 电源?


谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨团队、
我对 VDD1P8电源有疑问。 它是否可以由1.5V 电源供电? 根据手册说明、电源电压范围为1.62-1.98V。
但在表4.5中、VDDS 可以在1.4V-1.6下运行、因此我想确认 VDD1P8是否可以支持1.5V 电源?


谢谢