This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:关于 VDD1P8电源

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440776/tusb1310a-about-the-vdd1p8-power-supply

器件型号:TUSB1310A

工具与软件:

嗨团队、

我对 VDD1P8电源有疑问。 它是否可以由1.5V 电源供电? 根据手册说明、电源电压范围为1.62-1.98V。

但在表4.5中、VDDS 可以在1.4V-1.6下运行、因此我想确认 VDD1P8是否可以支持1.5V 电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Williamq:

      它应为1.8V、而不是1.5V。

    好的

    Brian