This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:关于 AUX 的交流耦合

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440003/tdp142-about-ac-coupling-of-aux

器件型号:TDP142

工具与软件:

尊敬的 David:

在一个相关主题中、我了解到 TDP142 AUX 信号在接收端和发送端具有交流耦合。

(+) TDP142:AUX 引脚的交流耦合-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

1) 1)如果 TDP142电路安装在源端、

如果拉电流侧关闭而灌电流侧开启、

担心灌电流侧上拉的电压将输入到 TDP142、泄漏电流将流向源极侧。

有问题吗?

实际上、由于它在100 kΩ 上拉、

保护二极管不会导致 Vcc+0.5V (Vcc=0 V)、但只是在情况下发生。

2) 2)如果供电方和受电方都实施 TDP142、TDP142将进行直流耦合、但是否存在任何问题?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    TDP142 AUXP/N 在内部进行交流耦合、因此外部偏置电压会被移除、因此对于1)和2)、没有问题。

    谢谢

    David