Other Parts Discussed in Thread: TDP142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDP142 工具与软件:
尊敬的 David:
在一个相关主题中、我了解到 TDP142 AUX 信号在接收端和发送端具有交流耦合。
(+) TDP142:AUX 引脚的交流耦合-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
1) 1)如果 TDP142电路安装在源端、
如果拉电流侧关闭而灌电流侧开启、
担心灌电流侧上拉的电压将输入到 TDP142、泄漏电流将流向源极侧。
有问题吗?

实际上、由于它在100 kΩ 上拉、
保护二极管不会导致 Vcc+0.5V (Vcc=0 V)、但只是在情况下发生。
2) 2)如果供电方和受电方都实施 TDP142、TDP142将进行直流耦合、但是否存在任何问题?
此致、
Ryusuke