This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:974内部clock生成pattern

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440778/ds90ub947-q1-974-clock-pattern

器件型号:DS90UB947-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

当使用内部时序和内部时钟生成 Ω 模式时、如果我将输出设置为红色、为什么输出红色后屏幕颜色突然变黑、然后切换到其他颜色没有任何响应 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    1.您的硬件设置是什么(解串器?) 和面板分辨率?

    2.您是否使用了 ALP?  https://www.ti.com/tool/ALP 我们建议您首先使用 ALP patgen 选项卡来实现 patgen 函数。  

    目前,您可以使用 patgen 输出红色,但随后是黑屏。 似乎 PCLK 与您的面板不匹配。 您是否有划线设置或我们可以帮助您的任何其他信息。


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 罗伊、 早上
    代码如下所示
    # 947_ADDRESS:0x10.
    # 948_address:0x2c.
    #clock frequency:88.2MHZ
    #hactive =<1920>;vactive =<720>;hback-porch=16 ;vback-porch=10;hsync-len = 40;vsync-len = 6;


    i2cset -y -f 3 0x10 0x03 0xDA
    i2cset -y -f 3 0x10 0x17 0x9E
    i2cset -y -f 3 0x10 0x4F 0x80
    i2cset -y -f 3 0x2C 0x26 0x16
    i2cset -y -f 3 0x2C 0x27 0x16
    i2cset -y -f 3 0x10 0x64 0x10
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x07
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x80
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x08
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x07
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x09
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x2D
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x04
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0X98
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x05
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0X58
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x06
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0X46
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0C
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x10
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0D
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x0A
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0A
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x28
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0B
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x06
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x1a
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x06
    i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x03
    i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x53
    i2cset -y -f 3 0x10 0X65 0x04
    i2cset -y -f 3 0x10 0x64 0x41
     假设我设置内部计时、内部时钟输出为红色、屏幕颜色变为红色、但颜色逐渐变淡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您的同步极性和前沿(总计也可以)是什么? 我将为您提供计时所需的示例代码。 也可以按照应用手册来构建它。

    https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts = 1732199489853&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    根据您提供的命令、最后一个命令为0x41。 应为绿色。 所以我认为红色不是来自947patgen。  

    此致、

    罗伊