Other Parts Discussed in Thread: ALP
Thread 中讨论的其他器件:ALP
工具与软件:
当使用内部时序和内部时钟生成 Ω 模式时、如果我将输出设置为红色、为什么输出红色后屏幕颜色突然变黑、然后切换到其他颜色没有任何响应 Ω
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
工具与软件:
当使用内部时序和内部时钟生成 Ω 模式时、如果我将输出设置为红色、为什么输出红色后屏幕颜色突然变黑、然后切换到其他颜色没有任何响应 Ω
尊敬的用户:
1.您的硬件设置是什么(解串器?) 和面板分辨率?
2.您是否使用了 ALP? https://www.ti.com/tool/ALP 我们建议您首先使用 ALP patgen 选项卡来实现 patgen 函数。

目前,您可以使用 patgen 输出红色,但随后是黑屏。 似乎 PCLK 与您的面板不匹配。 您是否有划线设置或我们可以帮助您的任何其他信息。
此致、
罗伊
你好、 罗伊、 早上
代码如下所示
# 947_ADDRESS:0x10.
# 948_address:0x2c.
#clock frequency:88.2MHZ
#hactive =<1920>;vactive =<720>;hback-porch=16 ;vback-porch=10;hsync-len = 40;vsync-len = 6;
i2cset -y -f 3 0x10 0x03 0xDA
i2cset -y -f 3 0x10 0x17 0x9E
i2cset -y -f 3 0x10 0x4F 0x80
i2cset -y -f 3 0x2C 0x26 0x16
i2cset -y -f 3 0x2C 0x27 0x16
i2cset -y -f 3 0x10 0x64 0x10
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x07
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x80
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x08
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x07
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x09
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x2D
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x04
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0X98
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x05
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0X58
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x06
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0X46
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0C
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x10
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0D
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x0A
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0A
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x28
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x0B
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x06
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x1a
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x06
i2cset -y -f 3 0x10 0X66 0x03
i2cset -y -f 3 0x10 0X67 0x53
i2cset -y -f 3 0x10 0X65 0x04
i2cset -y -f 3 0x10 0x64 0x41
假设我设置内部计时、内部时钟输出为红色、屏幕颜色变为红色、但颜色逐渐变淡。
尊敬的用户:
您的同步极性和前沿(总计也可以)是什么? 我将为您提供计时所需的示例代码。 也可以按照应用手册来构建它。
根据您提供的命令、最后一个命令为0x41。 应为绿色。 所以我认为红色不是来自947patgen。

此致、
罗伊