请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
在表83上的 DS 第10.6.33节中、SW_RSVD_y 寄存器定义为三个地址、即41h、42h、43h、因此为三个字节
表68"寄存器名称"上的 DS 表10-19显示"SW_RSVD0至 SW_RSVD4"、因此需要五个字节、这需要额外的地址。
如果表10-19中的 SW_RSVD0至 SW_RSVD2"
另请注意、10.6.33表示:"寄存器地址41h 到43F"因此应为"...43h"
谢谢!
标记